DOCA0236DE-00

Funktionsblöcke der TeSys island-Bibliothek installieren

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die Funktionsblöcke der TeSys island-Bibliothek zu installieren:

Schritt

Maßnahme

1

Laden Sie die aktuelle ZIP-Datei „EcoStruxure Control Expert 2021 – TeSys island Library“ vom Schneider Electric Industry End Users and SI Campus herunter.

2

Entpacken Sie die ZIP-Datei auf der lokalen Festplatte.

3

Klicken Sie auf Start > EcoStruxure Control Expert Classic > Types library update (Typenbibliothek-Aktualisierung).

Ergebnis: Das Fenster Types library update wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Browse“ (Durchsuchen).

5

Navigieren Sie zum Speicherort des entpackten ZIP-Ordners, wählen Sie die Datei FAMILY.DSC aus und klicken Sie auf Open (Öffnen).

6

Klicken Sie auf Install family (Familie installieren).

Ergebnis: Die Installation der Bibliotheksdatei wird gestartet.

7

Nach der erfolgreichen Installation einer Familiendatei erscheint eine entsprechende Nachricht auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf OK.

8

Öffnen Sie die Software EcoStruxure Control Expert Classic. Klicken Sie auf Tools > Types Library Manager (Extras > Typenbibliothek-Manager).

Ergebnis: TeSys island Library 2021 wird unter Libset V15.0 oder aktueller angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?