DOCA0236DE-00

Funktionsblöcke für die Anwendungsentwicklung verwenden

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um den Funktionsblock für die Anwendungsentwicklung in der EcoStruxure Control Expert Classic-Software einzusetzen:

Schritt

Maßnahme

1

Klicken Sie im Fenster Project Browser (Projekt-Browser) auf Programs >Tasks > MAST > Logic (Programme > Aufgaben > MAST > Logik).

2

Rechtsklicken Sie auf den Ordner Logic (Logik) und wählen Sie New Section (Neuer Abschnitt) aus.

Ergebnis: Das Fenster New Section wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3

Geben Sie einen neuen Namen für den Funktionsblock ein. Wählen Sie unter „Language“ (Sprache) FBD aus und klicken Sie auf OK.

Ergebnis: Die Konfigurationszone wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4

Rechtsklicken Sie auf die Konfigurationszone und wählen Sie FFB Input Assistant (FFB-Eingabeassistent) aus.

Ergebnis: Das Fenster Function Input Assistant (Funktionseingabeassistent) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5

Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm Function Input Assistant auf die Durchsuchen-Schaltfläche.

Ergebnis: Das Fenster FFB Type Selection (FFB-Typ-Auswahl) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6

Wählen Sie auf dem Bildschirm FFB Type Selection die Option <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021 (TeSys island-Bibliothek 2021) aus und dann den erforderlichen Funktionsblock. Klicken Sie anschließend auf OK.

7

Nachdem Sie den Funktionsblock ausgewählt haben, klicken Sie auf dem Bildschirm Function Input Assistant auf OK.

Ergebnis: In der Nähe des Mauszeigers erscheint ein Symbol.

8

Linksklicken Sie auf die Konfigurationszone.

Ergebnis: Die Strukturansicht des Funktionsblocks wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionsblöcken und ihrer Konfiguration finden Sie im EcoStruxure Control Expert – TeSys island Library Control – User Guide (EcoStruxure Control Expert – TeSys island-Bibliothekssteuerung – Benutzerhandbuch).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?