DOCA0271DE-00

Pumpe

Der Funktionsblock AvPump dient zur Verwaltung einer Pumpe.

Funktionsblock „AvPump“

Eingangsschnittstelle „AvPump“

Eingang Datentyp Beschreibung
RunFwdCmd BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Vorwärtsschalter geschlossen.

ResetTrip BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden erkannte Auslösungen, deren Auslösungsrücksetzungsbedingungen erfüllt sind, für diesen Avatar zurückgesetzt.

ResetAlarmCntrs BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden alle Alarmzähler für diesen Avatar zurückgesetzt.

ResetTripCntrs BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden alle Auslösungszähler für diesen Avatar zurückgesetzt.

ResetMaxIRMS BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden der maximale durchschnittliche I-Effektivwert und der Zeitstempel zurückgesetzt.

RecordToUChannel1 BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, erhöht sich der Nutzungszeitkanal schrittweise auf der Grundlage der für den ausgewählten Avatar gemessenen Energie. Diese ToU-Aufzeichnung wird für die aktivierten Kanäle fortgesetzt, bis sie deaktiviert werden.

RecordToUChannel2 BOOL
RecordToUChannel3 BOOL
RecordToUChannel4 BOOL

Ausgangsschnittstelle „AvPump“

Ausgang Datentyp Beschreibung
Bereit BOOL

Zeigt WAHR an, wenn der Funktionsblock bereit für den Empfang eines Ausführen-Befehls ist.

RunFwdStatus BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Vorwärtsschalter geschlossen.

Ausgelöst BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzauslösungsereignis erkannt.

Alarm BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzalarm erkannt.

UpstreamVltg1 BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des ersten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar (Leistungsschalter geschlossen) anliegt.

AssetAlarm BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat ein Leistungsgerät oder SIL-Starter* im Avatar 90 % der erwarteten Lebensdauer erreicht oder überschritten (pro Avatar-Parameter).

LoadRunning BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Lauf- oder Schließen-Befehl ausgeführt und Strom fließt in den Polen (entspricht Motor in Betrieb, gilt aber auch für Nicht-Motor-Avatars).

ReadyToReset BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, erfüllt der Avatar die Auslösungsrücksetzungsbedingungen und kann mit dem Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“ zurückgesetzt werden.

LocalfwdCmdSts BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird die Avatar-Logik durch die auf den digitalen Eingängen erhaltenen Befehle gesteuert. Die SPS-Befehle werden ignoriert.

BypassCmdSts BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, setzt der Avatar den Betrieb fort. Er stoppt nicht aufgrund einer Auslösung.

ManualModeOverrideStatus BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird der Avatar im manuellen Modus durch lokale Befehle und durch die PV-Steuerung gesteuert.

LoadStarting BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der Motor in der Startphase.

AvgIRMS DINT

Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte an. (Einheit: mA)

AvgIRMS_O DINT

Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte bei Überlauf an. (Einheit: mA)

PVInput0 INT

Gibt den gemessenen Wert für den PV-Eingang aus.

PVInput1 INT
PVInput2 INT
PVInput3 INT
PvInput4 INT
PVSwitch0 BOOL

Positive Logik - Ein PV-Schaltereingang EIN oder ein PV-Eingang über der PV-Steuerungsstufe repräsentiert einen EIN-Befehl.

Negative Logik - Ein PV-Schaltereingang AUS oder ein PV-Eingang unter der PV-Steuerungsstufe repräsentiert einen EIN-Befehl.

PVSwitch1 BOOL
PVSwitch2 BOOL
PVSwitch3 BOOL
PVSwitch4 BOOL
PVControlInputStatus0 BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom PV-Steuerungseingang ein Befehl an den Avatar gesendet.

PVControlInputStatus1 BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom PV-Steuerungseingang ein Befehl an den Avatar gesendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?