DOCA0271DE-00

Datenzugriff über den azyklischen Puffer

AOIs können nur Daten des Typs SINT, INT, DINT, REAL und BOOL als Ein-/Ausgangsparameter offenlegen. Aufgrund dieser Beschränkung werden STRING-Register im azyklischen Datenpuffer gespeichert und können dort abgerufen werden.

Nachdem Sie das Bit für den Zugriff auf die Daten des azyklischen Systemanlagenmanagements umgeschaltet haben (siehe Azyklische Daten abrufen), erscheinen die STRING-Daten nicht im AOI, sondern im azyklischen Datenpuffer. Dieser Puffer befindet sich in der Liste „Controller-Tags“. Für ihn wird die Benennungskonvention {Gerätename}_AcyclicBuffer verwendet.

Die verbleibenden Daten können im AOI abgerufen werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?