DOCA0271DE-00

Allgemeine Informationen

Die TeSys island -Add-On-Befehle stellen Funktionsblöcke für die Unterstützung der Anwendungsentwicklung sowie für die Steuerung von avatar -Modulen zu Verfügung. Avatar-Module sind digitale Funktionsobjekte, die vom TeSys island -System verwaltet werden. Das System arbeitet mit Leistungsgeräten und Zubehör wie etwa Analog-E/A-Geräten zusammen. Die avatar -Module werden auf dem TeSys island konfiguriert und der Buskoppler (über den System-Avatar) verwaltet die Feldbuskommunikation mit der Steuerung.

Die Konfiguration der TeSys island -Module wird vom TeSys island -DTM (Device Type Manager) verwaltet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der TeSys island DTM-Bibliothek Online-Hilfe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?