Kombinierte Systemleistung
Der Funktionsblock CombinedSystemOutput gibt die Energieinformationen des System-Avatars aus, setzt die Energieregister des System-Avatars zurück und legt die Energie-Preset-Werte der Avatars fest (A2, A3 usw.).
Eingangsschnittstelle „CombinedSystemOutput“
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
ResetVltgDipCntr |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ResetVltgDipCntr“ zurückgesetzt. |
|
ResetVltgSwellCntr |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ResetVltgSwellCntr“ zurückgesetzt. |
|
ResetMaxActivePower |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden der Wert des Parameters „MaxActivePower“ und der zugehörige Zeitstempel „MaxActivePowerTimestamp“ zurückgesetzt. |
|
ResetMaxReactivePower |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden der Wert des Parameters „MaxReactivePower“ und der zugehörige Zeitstempel „MaxReactivePowerTimestamp“ zurückgesetzt. |
|
ResetMinPowerFactor |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist:
|
|
ResetMaxPowerFactor |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist:
|
|
ResetReactiveEnergy |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ReactiveEnergy“ zurückgesetzt. |
|
ResetActiveEnergy |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ActiveEnergy“ zurückgesetzt. |
|
A2_SetActiveEnergy |
BOOL |
Befehl zum Einstellen des Werts „TotalActiveEnergy“ auf den Wert „TotalActiveEnergyPreset“. |
|
A2_SetReactiveEnergy |
BOOL |
Befehl zum Einstellen des Werts „TotalReactiveEnergy“ auf den Wert „TotalReactiveEnergyPreset“. |
|
A2_SetValueActiveEnergy |
DINT |
Wert zur Voreinstellung von „TotalActiveEnergy“ – wird wirksam bei einem WAHR-Befehl für „SetActiveEnergy“ (Einheit: Wattstunden) |
|
A2_SetValueReactiveEnergy |
DINT |
Wert zur Voreinstellung von „TotalReactiveEnergy“ – wird wirksam bei einem WAHR-Befehl für „SetReactiveEnergy“ (Einheit: VARh) |
|
… |
… |
… |
|
A7_SetActiveEnergy |
BOOL |
Befehl zum Einstellen des Werts „TotalActiveEnergy“ auf den Wert „TotalActiveEnergyPreset“. |
|
A7_SetReactiveEnergy |
BOOL |
Befehl zum Einstellen des Werts „TotalReactiveEnergy“ auf den Wert „TotalReactiveEnergyPreset“. |
|
A7_SetValueActiveEnergy |
DINT |
Wert zur Voreinstellung von „TotalActiveEnergy“ – wird wirksam bei einem WAHR-Befehl für „SetActiveEnergy“ (Einheit: Wattstunden) |
|
A7_SetValueReactiveEnergy |
DINT |
Wert zur Voreinstellung von „TotalReactiveEnergy“ – wird wirksam bei einem WAHR-Befehl für „SetReactiveEnergy“ (Einheit: VARh) |