DOCA0271DE-00

Datenzugriff über AOI

Nach der Einrichtung der AOIs, die Sie verwenden wollen:

  1. Laden Sie das Programm herunter.

  2. Stellen Sie die SPS auf den Modus „Run“ ein.

Wenn das Gerät ordnungsgemäß eingerichtet ist und keine Auslösungen oder andere Ereignisse vorliegen, sollte der AOI „Zyklisches System“ das System als betriebsbereit anzeigen.

Um azyklische Daten anzuzeigen, muss die entsprechende explizite Meldung aufgerufen werden. Siehe Azyklische Daten abrufen. Wie hier gezeigt hat das Gerät derzeit im AOI „Azyklische Systemdiagnose“ nur ein geringfügiges Ereignis über den Zähler für geringfügige Ereignisse im System protokolliert.

Dieser Wert kann zurückgesetzt werden, indem das Bit „Minor Event Reset“ im AOI „Zyklisches System“ umgeschaltet wird.

Nach einer Aktualisierung der azyklischen Systemdiagnosedaten (siehe Azyklische Daten abrufen) kehrt der Zähler zu 0 zurück.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?