DOCA0271DE-00

Azyklische Daten abrufen

Beim Abrufen von azyklischen Daten müssen Sie eine Operation „Jump To Subroutine“ zur Hauptroutine hinzufügen. Die für den Ziel-AOI erforderliche Unterroutine stimmt mit dem zugehörigen Avatar überein.

Mit dieser Maßnahme wird für Daten eine Push- oder Pull-Aktion ausgeführt – je nach dem Datentyp, auf den die explizite Meldung zugreift.

  1. Öffnen Sie die Unterroutine.

  2. Schalten Sie das „Examine If Open“-Bit auf der Stufe um, die die Meldung enthält, die dem Ziel-AOI zugeordnet ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?