DOCA0271DE-00

System

Der Funktionsblock AvSystem gibt den Status der zyklischen Diagnose- und Energiedaten des System-Avatars aus und setzt sie zurück.

Funktionsblock „AvSystem“

Eingangsschnittstelle „AvSystem“

Eingang

Datentyp

Beschreibung

ResetVltgFlctnStatus

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ResetVltgFlctnStatus“ zurückgesetzt.

ResetMaxUnbalanceVltg

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ResetMaxUnbalanceVltg“ zurückgesetzt.

ResetMaxVRMS

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „ResetMaxVRMS“ zurückgesetzt.

ResetComErrorCntr

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Zähler für erkannte Fehler der Feldbuskommunikation auf 0 eingestellt.

ResetMinorEvtCntr

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Zähler für erkannte geringfügige Ereignisse im System auf 0 eingestellt.

ResetAlarmCntr

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Zähler für erkannte Alarme im System auf 0 eingestellt.

ResetSystem

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird das System zurückgesetzt.

Ausgangsschnittstelle „AvSystem“

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

UpstreamVltgFlctnStatus

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird ein Spannungseinbruch bzw. eine Spannungsspitze erkannt. Kann mit „ResetVltgFlctnStatus“ zurückgesetzt werden.

SILStarterStopStatus

BOOL

Status der „SIL* -Starter-Stopp 0“-Funktion. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, hat keine SIL-Gruppe einen „SIL-Starter-Stopp“-Befehl erhalten.

CtrlVltgFlctn

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird eine Steuerspannungsschwankung erkannt.

Pre-Operational

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der System-Avatar im Modus „Pre-Operational“.

Betriebsbereit

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der System-Avatar im Modus „Betriebsbereit“. Ausführliche Informationen zu den Maschinenzuständen finden Sie im TeSys island – System-, Installations- und Betriebshandbuch .

TestMode

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der System-Avatar im Testmodus.

MinorEvt

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der System-Avatar im Modus „Geringfügiges Ereignis“.

ForceMode

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der System-Avatar im Forcierungsmodus.

DegradedMode

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der System-Avatar im Störmodus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?