Methodik
Ein TeSys™ island-Gerät kann über die L5X-Importfunktion in die Rockwell Software® Studio 5000®-Umgebung integriert werden. Die SoMove™-Software stellt basierend auf der TeSys island-Konfiguration L5X-Dateien bereit, die in die Studio 5000-Umgebung importiert werden können. Die Gerätedaten werden über Add-On-Befehle offengelegt.
Die folgenden Dateien werden von der SoMove-Software erstellt:
-
Generic Ethernet-Modul: Diese Datei enthält ein Generic Ethernet-AOP, das die TeSys island-Konfiguration repräsentiert. Sie enthält Kommentare im Abschnitt „Controller-Tag“, die angeben, was die einzelnen Daten referenzieren. Die folgende Benennungskonvention wird verwendet: {Gerätename}Module.L5X.
-
Explizite Meldungen (falls azyklische Daten vorhanden sind): Diese Datei enthält Folgendes:
-
Unterroutinen, die explizite Meldungen zum Abrufen azyklischer Daten enthalten
-
Einen Datenpuffer zur Aufbewahrung von azyklischen Daten vor und nach der Übertragung
Die folgende Benennungskonvention wird verwendet: {Gerätename}_Acyclic.L5X.
HINWEIS: Wenn eine TeSys island-Konfiguration keine azyklischen Daten enthält, wird diese Datei nicht erstellt. -
-
Add-On-Befehle (AOI): Diese Datei enthält die AOIs, die zur Generierung von Funktionsblöcken verwendet werden. Sie muss als letzte Datei importiert werden, da die Referenz-Tags der AOIs in den beiden anderen Dateien enthalten sind. Die folgende Benennungskonvention wird verwendet: {Gerätename}_Aoi.L5X.