DOCA0271DE-00

Häufige Fragen (FAQs)

Wo können STRING-Daten aufgerufen werden?

 

Aufgrund der AOI-Beschränkungen können komplexe Datentypen nicht als Ein-/Ausgangsparameter offengelegt werden. Anweisungen zum Aufrufen von STRING-Daten finden Sie unter Daten über den azyklischen Puffer aufrufen.

Was stellen die Zeilen rechts neben dem AOI dar?

 

Alle Daten, die von einem AOI offengelegt werden, existieren im Daten-Hauptteil. Ausgenommen hiervon sind Daten, die mit Ausgangsparametern des Typs BOOL offengelegt werden. Diese Daten befinden sich rechts vom AOI – im nachstehenden Screenshot mit dem roten Rechteck gekennzeichnet.

Wie werden TeSys™ island-Konfigurationsänderungen in ein Projekt integriert?

 
  • Wenn die Benennungskonvention für ein TeSys island oder für bereits vorhandene Avatars geändert wurde, müssen alle importierten Studio 5000®-Software-Elemente (Tags, AOIs und Generic Ethernet-Modul) gelöscht werden, und der Importvorgang muss für die neue Konfiguration wiederholt werden.

  • Wenn sich an der Benennungskonvention für bereits vorhandene Elemente nichts geändert hat, kann der Importvorgang ohne Löschen der zuvor importierten Elemente wiederholt werden. Ändern Sie die Einstellung für die Import-Operation von Use Existing zu Overwrite (wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt).

Warum wird für 32-Bit-Integer ohne Vorzeichen ein Maximalwert von 2.147.483.647 angezeigt?

 

Die Rockwell Software® Studio 5000-Software kann nur Integer mit Vorzeichen verarbeiten. Aus diesem Grund ist der maximale positive Wert, der für 32-Bit-Integer ohne Vorzeichen angezeigt werden kann, 2.147.483.647. Um dies zu erzwingen, enthalten die AOIs eine Logik, mit der UDINT-Register vollständig ausgefüllt werden, wenn das Vorzeichen-Bit verwendet wird. Für diese TeSys island-Register gibt es einen Flag, der als offengelegter Parameter einen Überlauf anzeigt. Es handelt sich um Flags des Typs BOOL mit der Benennungskonvention {Tag-Name}_O.

Was geschieht, wenn die azyklischen Funktionsblöcke einen erweiterten Fehlercode 0312 „Linkadresse nicht verfügbar“ ausgeben?

 

Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn der Kommunikationspfad in der Meldungskonfiguration für den Funktionsblock nicht konfiguriert ist. Dies kann geschehen, wenn die Unterroutine und der AOI importiert werden, bevor die IP-Adresse der TeSys-island-Instanz definiert wird (siehe Abschnitt „TeSys-island-Modul importieren“). Suchen Sie zur Behebung dieses Problems das TeSys island-Gerät in der Einstellung „Pfad“ im Meldungskonfigurationsfenster für jeden einzelnen azyklischen Funktionsblock.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?