Comando reimpostazione disinnesto
NOTA: la funzione Reset può provocare l'alimentazione immediata del carico, con un comando attivo dal PLC o dalla funzione modalità Forzatura.
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Prima di azzerare le funzioni di protezione, verificare
che questa funzione non provochi condizioni non sicure.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Un avatar TeSys disinnestato è in grado di azzerare i disinnesti protezione solo dopo aver ricevuto un comando Azzeramento disinnesto e se vengono soddisfatte tutte le condizioni di azzeramento disinnesto per tutte le relative funzioni di protezione. Questo meccanismo assicura che, dopo un disinnesto, il funzionamento normale possa riprendere solo nel caso in cui venissero soddisfatte nuovamente tutte le condizioni operative normali specificate.
Se una funzione di protezione ha provocato il disinnesto di un avatar, quest'ultimo resta nello stato disinnestato fino a quando si verificano entrambe le condizioni seguenti:
-
Le condizioni operative soddisfano nuovamente le condizioni di azzeramento disinnesto della funzione di protezione
-
L'avatar riceve un comando Azzeramento disinnesto
Il comando di Azzeramento disinnesto si applica a tutte le funzioni di protezione abilitate per un determinato avatar. Tuttavia:
-
L'output di stato Disinnestato (Tripped) è impostato su "false" solo per quelle funzioni di protezione le cui condizioni di azzeramento disinnesto sono soddisfatte.
-
L'output di Stato Disinnestato (Tripped) rimane impostato su "true" per quelle funzioni di protezione le cui condizioni di azzeramento disinnesto non sono ancora soddisfatte.
Un avatar disinnestato ha almeno una funzione di protezione attivata (con uno stato Disinnestato impostato su True).
Secondo la stessa logica, un avatar non disinnestato non presenta funzioni di protezione attivate (nessuna protezione con uno stato Disinnestato impostato su True).
Le funzioni di protezione attivate possono essere azzerate con la funzione Auto-Reset, mediante il controller o uno degli strumenti digitali.
La tabella seguente descrive le condizioni di azzeramento disinnesto, compresa l'isteresi, per tutti gli avatar.
Condizioni di azzeramento disinnesto
|
Funzione di protezione |
Condizioni di azzeramento disinnesto |
|---|---|
|
Sovraccarico termico |
La capacità termica si è abbassata sotto la soglia di azzeramento termico (nessuna isteresi). |
|
Surriscaldamento motore |
La temperatura del motore si è abbassata sotto la soglia di azzeramento surriscaldamento motore (nessuna isteresi). |
|
Sbilanciamento fase di corrente |
Lo sbilanciamento di corrente si è abbassato sotto il livello disinnesto sbilanciamento fase di corrente. |
|
Perdita di fase corrente |
Lo sbilanciamento di corrente si è abbassato sotto il livello disinnesto perdita fase di corrente. |
|
Inceppamento |
La corrente di fase max si è abbassata sotto il livello disinnesto blocco. |
|
Corrente insufficiente |
La corrente media è aumentata sopra il livello disinnesto sottocorrente. |
|
Avviamento prolungato |
La corrente media si è abbassata sotto il 30% Ir (nessuna isteresi). |
|
Sovracorrente |
La corrente di fase max si è abbassata sotto il livello disinnesto sovracorrente. |
|
Stallo |
La corrente di fase max si è abbassata sotto il livello disinnesto stallo. |
|
Corrente di terra |
La corrente di terra si è abbassata sotto il livello disinnesto corrente di terra. |
|
Inversione di fase corrente |
La corrente media si è abbassata sotto il 30% Ir (nessuna isteresi). |
|
Configurazione di fase |
La corrente media si è abbassata sotto il 30% Ir (nessuna isteresi). |
Se indicato, le funzioni di protezione applicano un valore di isteresi del 5% alle condizioni di azzeramento disinnesto. Ciò aumenta la stabilità del comportamento delle funzioni di protezione. L'azzeramento disinnesto viene autorizzato solo quando le condizioni normali e questo margine extra del 5% vengono recuperati.
Ad esempio, la funzione di protezione Blocco attiva un disinnesto quando la corrente di fase max supera il livello di disinnesto blocco definito. Le condizioni di azzeramento disinnesto sono soddisfatte quando la corrente di fase max si abbassa sotto il livello disinnesto blocco meno il 5%.
Inoltre, l'impostazione del parametro Abilita disinnesto per una funzione di protezione per Disattiva soddisfa la condizione di azzeramento disinnesto per quella funzione di protezione.
AVVERTIMENTO