Comando de reinicialização de disparo (trip reset)
OBSERVAÇÃO: A função Reinicializar pode gerar a energização imediata da carga, com um comando ativo do PLC ou a função Modo forçado.
ATENÇÃO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Antes de reinicializar as funções de proteção,
verifique se a função não resulta em condições
inseguras.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
Um avatar TeSys acionado só poderá reinicializar disparos de proteção depois de receber um comando de reinicialização de disparo (trip reset) e depois que todas as condições de restauração de disparo tiverem sido atendidas para todas as suas funções de proteção. Esse mecanismo ajuda a garantir que a operação normal só seja retomada após um disparo quando todas as condições operacionais normais definidas forem atendidas novamente.
Quando uma função de proteção gera o disparo de um avatar, ele permanece nesse estado até que ambas as condições a seguir ocorram:
-
As condições operacionais correspondam novamente às condições de reinicialização de disparo (trip reset) da função de proteção
-
O avatar receba um comando de reinicialização de disparo (trip reset)
O comando de reinicialização de disparo (trip reset) se aplica a todas as funções de proteção ativadas para um determinado avatar. No entanto:
-
A saída do estado Disparado é configurada para falso somente para aquelas funções de proteção cujas condições de restauração do disparo são atendidas.
-
A saída do estado Disparado permanece configurada para verdadeiro para aquelas funções de proteção cujas condições de restauração do disparo ainda não foram atendidas.
Um avatar disparado tem pelo menos uma função de proteção disparada (com um status Disparado definido como verdadeiro).
De acordo com a mesma lógica, um avatar não disparado não terá funções de proteção disparadas (sem proteção com um status Disparado definido como verdadeiro).
As funções de proteção acionadas podem ser reinicializadas por meio da função Reinicialização automática, pelo controlador ou por meio de uma das ferramentas digitais.
A tabela a seguir descreve as condições de reinicialização de disparo (trip reset), incluindo a histerese, para todos os avatares.
Condições de reinicialização de disparo (trip reset)
|
Função de proteção |
Condições de reinicialização de disparo (trip reset) |
|---|---|
|
Sobrecarga térmica |
A capacidade térmica ficou abaixo do Limite de reinicialização térmica (sem histerese). |
|
Superaquecimento do motor |
A temperatura do motor ficou abaixo do Limite de reinicialização de superaquecimento do motor (sem histerese). |
|
Desequilíbrio de corrente de fase |
O desequilíbrio de corrente ficou abaixo do Nível de disparo de desequilíbrio de corrente de fase. |
|
Perda de corrente de fase |
O desequilíbrio de corrente ficou abaixo do Nível de disparo de perda de corrente de fase. |
|
Rotor bloqueado |
A corrente de fase máxima ficou abaixo do Nível de disparo de rotor bloqueado. |
|
Subcorrente |
A corrente média ficou acima do Nível de disparo de subcorrente. |
|
Partida longa |
A corrente média ficou abaixo de 30% Ir (sem histerese). |
|
Sobrecorrente |
A corrente de fase máxima ficou abaixo do Nível de disparo de sobrecorrente. |
|
Bloqueio na partida |
A corrente de fase máxima ficou abaixo do Nível de disparo de bloqueio na partida. |
|
Corrente de terra |
A corrente de terra ficou abaixo do Nível de disparo de corrente de terra. |
|
Sequência de fases de corrente |
A corrente média ficou abaixo de 30% Ir (sem histerese). |
|
Configuração de fase |
A corrente média ficou abaixo de 30% Ir (sem histerese). |
Quando indicado, as funções de proteção aplicam um valor de histerese de 5% às condições de reinicialização de disparo (trip reset). Isso aumenta a estabilidade do comportamento das funções de proteção. A reinicialização de disparo (trip reset) só é autorizada quando as condições normais e essa margem extra de 5% são recuperadas.
Por exemplo, a função de proteção Rotor bloqueado é disparada quando a corrente de fase máxima excede o Nível de disparo de rotor bloqueado definido. As condições de reinicialização de disparo (trip reset) são atendidas quando a corrente de fase máxima fica abaixo do Nível de disparo de rotor bloqueado menos 5%.
Além disso, a definição do parâmetro Habilitar disparo para uma função de proteção como Desabilitar atende à condição de reinicialização de disparo (trip reset) para essa função de proteção.
ATENÇÃO