DOCA0272FR-00

Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

NOTE: Safety Integrity Level (niveau d’intégrité) selon la norme CEI 61508. Câblage de catégorie 3 et de catégorie 4 selon ISO 13849.

Profil de bloc de fonction

Type de bloc de fonction

Blocs de fonction de contrôle d’avatar

Type d’accès aux données

Cyclique (lecture/écriture) et acyclique (lecture).

Usage prévu

Avatar de charge Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat. 3/4

Fonctionnalité

Le bloc de fonction Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4 est utilisé pour gérer un moteur deux vitesses dans deux directions (avant et arrière) avec Catégorie d’arrêt 0 ou Catégorie d’arrêt 1*, Catégorie de câblage 3 et Catégorie de câblage 4.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?