Cinta transportadora de una dirección
Perfil de bloque funcional
|
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de control de Avatares. |
|
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
|
Uso previsto |
Avatar de aplicación "Cinta transportadora de una dirección". |
|
Funcionalidad |
El bloque funcional Cinta transportadora de una dirección se utiliza para gestionar una cinta transportadora de una dirección. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.