Instalación de los archivos de descripción de los dispositivos
En el sitio web de Schneider Electric puede descargarse e instalar los archivos GSDML (General Station Description Markup Language) o GSD (General Station Description) para los módulos de interfaz de bus PROFINET IO y PROFIBUS DP de TeSys™ island.
Descárguese el archivo GSDML de TeSys™ island para el módulo de interfaz de bus PROFINET en https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.
Descárguese el archivo GSD de TeSys™ island para el módulo de interfaz de bus PROFIBUS DP en https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.
Para instalar los archivos de descripción de los dispositivos en el Siemens® TIA Portal, siga los pasos siguientes:
-
Inicie el Siemens TIA Portal y haga clic en Crear proyecto. Introduzca un nombre para el proyecto y haga clic en Crear.
NOTA: Haga clic en un proyecto existente si ya se ha creado uno. -
Haga clic en {36}Vista del proyecto{37} para abrir la ventana de vista de proyecto.
-
Seleccione {38}Administrar archivos de descripción de dispositivos{39} en el menú Opciones y haga clic en OK (Aceptar).
-
En la ventana {40}Administrar archivos de descripción de dispositivos{41}, seleccione la ruta en el campo {42}Ruta de origen{43} donde se almacenarán los archivos de descripción de los dispositivos.
-
Seleccione los archivos que desee instalar en la lista de archivos GSD y GSDML y, a continuación, haga clic en Instalar. Se inicia el proceso de instalación y se le indicarán los resultados.
-
Cuando los archivos se hayan importado correctamente, haga clic en Cerrar. El Siemens TIA Portal actualiza de forma automática el catálogo de hardware con los archivos de descripción de los dispositivos importados.
-
En el árbol de proyectos, haga clic en {44}Dispositivos y redes{45}. En el lado derecho de la pantalla se abre la ventana de vista de tareas del catálogo de hardware.
El dispositivo módulo de interfaz de bus de TeSys™ island instalado ahora se encuentra en el catálogo de hardware en Otros dispositivos de campo → PROFINET IO/PROFIBUS DP → General → Schneider Electric → TeSys island.