Motor de dos velocidades y dos direcciones – Parada SIL, Cat. cableado 1/2
Perfil de bloque funcional
|
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de control de Avatares. |
|
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
|
Uso previsto |
Avatar de carga “Motor de dos velocidades y dos direcciones – Parada SIL, Cat. cableado 1/2”. |
|
Funcionalidad |
El bloque funcional Motor de dos velocidades y dos direcciones – Parada SIL, Cat. cableado 1/2 se utiliza para gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso) con Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1*, Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.