UDT_Diagnostic
El UDT Diagnostic sirve para transferir los datos acíclicos de diagnóstico de un Avatar, como la información de Irms, alarmas y disparos. Las interfaces de los bloques funcionales de Avatar de diagnóstico genérico de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.
Elementos
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
MaxAvgIRMS |
UDINT |
Valor de corriente Irms media máxima. |
|
MaxAvgIRMSTImeStamp |
DTL |
Fecha y hora en las que se registró el valor medio máximo de la corriente Irms. |
|
IRMSPhase1 |
UDINT |
Valor de corriente Irms de la fase L1. (Unidad: mA). |
|
IRMSPhase2 |
UDINT |
Valor de corriente Irms de la fase L2. (Unidad: mA). |
|
IRMSPhase3 |
UDINT |
Valor de corriente Irms de la fase L3. (Unidad: mA). |
|
AlarmCnt |
STRUCT |
Contadores de alarmas. Consulte la sección Struct AlarmCnt. |
|
TripCnt |
STRUCT |
Contadores de disparos. Consulte la sección Struct TripCnt. |
|
TripRecReg1 |
STRUCT |
Registro 1 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX. |
|
TripRecReg2 |
STRUCT |
Registro 2 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX. |
|
TripRecReg3 |
STRUCT |
Registro 3 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX. |
|
TripRecReg4 |
STRUCT |
Registro 4 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX. |
|
TripRecReg5 |
STRUCT |
Registro 5 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX. |
Struct AlarmCnt
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
ThermOverload |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra sobrecarga térmica. |
|
Bloqueo |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra bloqueo. |
|
subcorriente |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra subcorriente. |
|
Sobrecorriente |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra sobrecorriente. |
|
IPhaseUnbal |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra desequilibrio de fase. |
|
GroundCurrent |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra corriente a tierra. |
|
Sobrecalentamiento |
UInt |
Contador de eventos de sobrecalentamiento de motor. |
|
AllAlarms |
UInt |
Contador de advertencias relacionadas con protecciones. |
Struct TripCnt
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
ThermOverload |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra sobrecarga térmica. |
|
Bloqueo |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra bloqueo. |
|
subcorriente |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra subcorriente. |
|
LongStart |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra arranque prolongado. |
|
Sobrecorriente |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra sobrecorriente. |
|
Sobrecalentamiento |
UInt |
Contador de eventos de disparos por sobrecalentamiento de motor. |
|
Atasco |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra atasco. |
|
IPhaseUnbal |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra desequilibrio de fase. |
|
PhaseConfT |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra configuración de fase. |
|
GroundCurrent |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra corriente a tierra. |
|
PhaseReversal |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra inversión de fase. |
|
CurrentPhaseLoss |
UInt |
Contador de disparos relacionados con la protección contra pérdida de fase. |
|
AllTrips |
UInt |
Contador de todos los disparos relacionados con protecciones. |
Struct TripRecRegX
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
DTL |
DTL |
Formato de marca de tiempo TIA |
|
TTTT |
WORD |
Identificador de evento de disparo 0000—No se han detectado eventos 0001—Sobrecarga térmica 0002—Sobrecalentamiento del motor 0003—Bloqueo 0004—Subcorriente 0005—Arranque prolongado 0006—Sobrecorriente 0007—Atasco 0008—Corriente de tierra 0009—Inversión de fase de corriente 0010—Configuración de fase 0011—Desequilibrio de fase de corriente 0012—Pérdida de fase de corriente |