Bloques funcionales
En las siguientes secciones se definen las interfaces de cada uno de los bloques funcionales de la biblioteca, sus funciones y su uso concebido. Además de nombres, tipo de datos y una descripción, para cada variable de interfaz de los bloques funcionales se especifica una de las siguientes categorías:
Categorías
|
Categoría |
Significado |
|---|---|
|
Control de bloque funcional |
Variable de entrada para controlar la ejecución del bloque funcional (por ejemplo, activar la comunicación acíclica). |
|
Estado de bloque funcional |
Variable de salida que ofrece información sobre el estado de la ejecución del bloque funcional. |
|
Parámetro de comunicación |
Variable de entrada o de E/S que sirve para parametrizar los datos de acceso cíclicos o acíclicos. |
|
Datos cíclicos |
Variable de entrada o salida que forma parte de los datos transferidos a través de la comunicación cíclica hasta o desde TeSys™ island. |
|
Datos acíclicos |
Variable de entrada o salida que forma parte de los datos transferidos a través de la comunicación acíclica hasta o desde TeSys™ island. |
Además, las secciones documentan qué valores (es decir, qué códigos de error y estado comunes) procedentes de ConsTeSysisland (consulte la sección Bloque de datos ConstTeSysIsland) utiliza cada uno de los bloques funcionales.