DOCA0272ES-00

Tipos de bloques funcionales

Existen tres tipos básicos de bloques funcionales:

  • Bloques funcionales de Avatar del sistema

  • Bloques funcionales de Avatar

  • Bloques funcionales de gestión de activos de dispositivo

En las siguientes secciones se ofrece una descripción general de las funciones que ofrece cada uno de estos tipos de bloques funcionales.

Los bloques funcionales de la biblioteca de bloques funcionales de TeSys™ island para el TIA Portal pueden utilizar comunicación tanto cíclica como acíclica con la isla. Para obtener detalles sobre los mecanismos de control y los parámetros de estos dos tipos de comunicación, consulte Acceso a datos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?