Diagnóstico de Avatares
Perfil de bloque funcional
|
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional genérico de Avatares. |
|
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
|
Uso previsto |
Todos los Avatares de carga, aplicación y dispositivo. Para los Avatares de dispositivo "E/S analógicas" y "E/S digitales" es posible recuperar los datos, pero solo contendrán valores predeterminados, ya que estos Avatares no admiten esta función. |
|
Funcionalidad |
El bloque funcional de diagnóstico de Avatar devuelve el estado de los datos acíclicos de diagnóstico del Avatar especificado. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.