UDT_SystemDiag
El UDT SystemDiag sirve para transferir los datos acíclicos de diagnóstico del sistema. Las interfaces de los bloques funcionales de Avatar SystemDiag de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.
Elementos
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
CntErrComm |
UINT |
Número de errores detectados en la comunicación de bus de campo. |
|
CntAllAlarms |
UINT |
Número de alarmas detectadas en el sistema. |
|
CntSystemEvt |
UINT |
Número de eventos menores detectados en el sistema. |
|
EvtRecReg1 |
STRUCT |
Información sobre un evento menor detectado – registro 1. Consulte la sección Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg2 |
STRUCT |
Información sobre un evento menor detectado – registro 2. Consulte la sección Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg3 |
STRUCT |
Información sobre un evento menor detectado – registro 3. Consulte la sección Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg4 |
STRUCT |
Información sobre un evento menor detectado – registro 4. Consulte la sección Struct EvtRecRegX |
|
EvtRecReg5 |
STRUCT |
Información sobre un evento menor detectado – registro 5. Consulte la sección Struct EvtRecRegX. |
|
SILStopMsgGrp1 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0* del grupo SIL 1. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp2 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 2. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp3 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 3. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp4 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 4. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp5 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 5. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp6 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 6. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp7 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 7. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp8 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 8. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp9 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 9. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp10 |
STRUCT |
Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 10. Consulte la sección Struct SILStopMsgX. |
Struct EvtRecRegX
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
DTL |
DTL |
Formato de marca de tiempo TIA |
|
FFFF |
WORD |
Identificador de evento menor detectado. 0000: No se han detectado eventos menores. 0001: Ausencia de módulos en la isla. 0002: El número de dispositivos físicos detectados en la isla supera el límite permitido 0003: Los módulos no coinciden. 0004: Fluctuación de la tensión de la fuente de alimentación de control de la isla |
Struct SILStopMsgX
|
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
SILGrpNotInSysConf |
BOOL |
Grupo SIL no presente en la configuración del sistema |
|
Reservado |
BOOL |
Grupo SIL afectado por evento de Dispositivo Avatar |
|
SILCmdRecSILStarterNotOpen |
BOOL |
Comando Parada de grupo SIL recibido; arrancadores SIL no abiertos aún |
|
SILCmdOkSILStarterOpened |
BOOL |
Comando Parada de grupo SIL enviado correctamente; todos los arrancadores SIL están abiertos |
|
SILCmdTo1Terminal |
BOOL |
Comando Parada de grupo SIL enviado a un solo canal de entrada del módulo de interfaz SIL (SIM) (el puente o el cableado de entrada SIM están causando un problema) pero los arrancadores SIL se han abierto correctamente |
|
NormalOperation |
BOOL |
Funcionamiento normal, los arrancadores SIL se pueden abrir o cerrar |
|
<Reservado> |
BOOL |
Rellenador de bytes |
|
<Reservado> |
BOOL |
Rellenador de bytes |