Integración de la biblioteca de bloques funcionales
Para integrar el archivo de biblioteca de bloques funcionales IEC 61131-3 para los acopladores de bus PROFINET IO y PROFIBUS DP de la isla TeSys, descargue el archivo de https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.
Realice los siguientes pasos para instalar el archivo en el TIA Portal de Siemens después de descargar el archivo:
-
Inicie el TIA Portal de Siemens y, a continuación, haga clic en Vista del proyecto.
-
Seleccione Librerías globales → Desarchivar librería en el menú Opciones; a continuación, haga clic en Aceptar.
-
Seleccione el archivo de almacenamiento de la biblioteca de bloques funcionales descargada.
-
Haga clic en Open (Abrir) y, a continuación, seleccione el directorio Automation como directorio de destino.
-
Haga clic en OK.
-
Es posible que se abra la siguiente ventana Abrir librería, que le indicará que la biblioteca se va a actualizar a la versión 15.1, dependiendo de la versión del TIA Portal que esté utilizando.
Abrir librería
-
Haga clic en Upgrade (Actualizar) en la ventana Open library (Abrir biblioteca). Se abrirá la ventana de progreso Library Upgrade (Actualización de la biblioteca).
Se abre la biblioteca de bloques funcionales, que se encuentra en el panel Librerías globales del TIA Portal de Siemens.
Para obtener más información, consulte la información del TIA Portal de Siemens y Documentación de terceros.
Compatibilidad de bibliotecas: La biblioteca de bloques funcionales para el acceso a TeSys™ island a través de los acopladores de bus PROFIBUS DP y PROFINET IO son compatibles con el TIA Portal V15 de Siemens. Todos los bloques funcionales y bloques de datos incluidos en la biblioteca han sido compilados para un acceso no optimizado. Para su correcta ejecución, los bloques funcionales de la biblioteca requieren la disponibilidad de determinados bloques funcionales del sistema en los PLC SIMATIC. Para obtener una descripción detallada de estas dependencias, consulte la sección Biblioteca de bloques funcionales.