DOCA0224ZH-02

版本003.001.001

新功能

韩语支持。

KC(韩国认证)适用于以下商业型号:

在范围内

TPRBCEIP

Ethernet/IP 总线耦合器

TPRBCPFN

PROFINET 总线耦合器

TPRDG4X2

数字量 I/O 模块

TPRST009

9 A 标准起动器

TPRST025

25 A 标准起动器

TPRST038

38 A 标准起动器

TPRST065

65 A 标准起动器

TPRST080

80 A 标准起动器

TPRVM001

电压接口模块

TPRAN2X1

模拟量 I/O 模块

超出范围

TPRBCPFB

PROFIBUS 总线耦合器

TPRPM009

9 A 电源接口模块

TPRPM038

38 A 电源接口模块

TPRPM080

80 A 电源接口模块

TPRSM001

SIL 接口模块

TPRSS009

9 A SIL 起动器

TPRSS025

25 A SIL 起动器

TPRSS038

38 A SIL 起动器

TPRSS065

65 A SIL 起动器

TPRSS080

80 A SIL 起动器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?