Configuración del puerto de red Modbus del LTMR
Parámetros de comunicación
Para poder iniciar una comunicación, primero hay que configurar los parámetros de comunicación del puerto Modbus mediante el software TeSys T DTM o la HMI:
-
Ajuste de dirección del puerto de red
-
Ajuste de velocidad de transmisión en baudios del puerto de red
-
Ajuste de paridad del puerto de red
-
Timeout de pérdida de comunicación del puerto de red
-
Ajuste endian del puerto de red
Ajuste de dirección del puerto de red
La dirección del dispositivo se puede establecer entre 1 y 247.
El ajuste de fábrica es 1, que corresponde a un valor indefinido.
Puerto de red-ajuste de velocidad de transmisión en baudios
Las velocidades de transmisión posibles son:
-
1200 baudios
-
2400 baudios
-
4800 baudios
-
9600 baudios
-
19.200 baudios
-
Detección automática
El ajuste de fábrica es Detección automática. En Detección automática, el controlador es capaz de adaptar su velocidad en baudios a la del primario dispositivo. 19.200 baudios es la primera velocidad de transmisión en baudios que se prueba.
Ajuste de paridad del puerto de red
Se puede seleccionar la paridad entre:
-
Par
-
Impar
-
Ninguna
Cuando el parámetro Puerto de red-velocidad de transmisión en baudios está establecido en Detección automática, el controlador es capaz de adaptar su paridad y bit de parada a los del dispositivo primario. La paridad par es la primera paridad que se comprueba.
En Detección automática, la paridad se establece en automática y se ignora la configuración anterior.
El comportamiento de la paridad y el bit de parada está vinculado:
|
Si la paridad es... |
El número de bits de parada es... |
|---|---|
|
par o impar |
1 |
|
ninguno |
2 |
Timeout de pérdida de comunicaciones del puerto de red
El parámetro Timeout de pérdida de comunicaciones del puerto de red se utiliza para determinar el valor de tiempo sobrepasado después de una pérdida de comunicación con el PLC.
-
Intervalo: 1-9.999
Ajuste de recuperación de puerto de red
El parámetro Ajuste de recuperación de puerto de red se utiliza para ajustar el modo de recuperación en caso de pérdida de comunicación con el PLC.
Ajuste endian del puerto de red
El parámetro Ajuste endian del puerto de red permite alternar las dos palabras de una palabra doble.
-
0 = la palabra menos significativa primero (little endian)
-
1 = la palabra más significativa primero (big endian, ajuste de fábrica)