DOCA0130ZH-03

LTMR Modbus 网络端口的配置

通讯参数

在开始任何通讯之前,请使用 TeSys T DTM 或 HMI 来配置 Modbus 端口通讯参数:

  • 网络端口地址设置

  • 网络端口波特率设置

  • 网络端口奇偶校验设置

  • 网络端口通讯丢失超时

  • 网络端口 endian 设置

网络端口地址设置

设备地址可在 1 到 247 间进行设置。

出厂设置为 1,与未定义值相对应。

网络端口波特率设置

可采用的传输速度如下:

  • 1200 波特

  • 2400 波特

  • 4800 波特

  • 9600 波特

  • 19,200 波特

  • 自动检测

出厂设置为“自动检测”。在“自动检测”状态下,控制器可以将其波特率调整为主设备的波特率。首先要测试的是 19,200 波特。

网络端口奇偶校验设置

校验位可从以下选项中选择:

如果网络端口波特率设置是“自动检测”,控制器则可以将其校验位与停止位调整为主设备的校验位与停止位。首先要测试的校验位是偶校验。

在“自动检测”状态下,会自动设置校验位;届时会忽略之前的任何设置。

校验位与停止位行为密切相连:

如果校验位为…

那么停止位的数目为...

奇或偶

1

2

网络端口通讯丢失超时

网络端口通讯丢失超时用来确定与 PLC 的通讯中断后的超时值。

  • 范围:1-9,999

网络端口故障预置设置

网络端口故障预置设置用于在与 PLC 的通讯中断时调整故障预置模式。

网络端口字节存储次序设置

网络端口字节存储次序设置可交换双字中 2 个字的位置。

  • 0 = 最不重要的字优先(小端)

  • 1 = 最重要的字优先(大端,出厂设置)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?