DOCA0130ZH-03

Modbus 通信检查

简介

配置上一次联网功能。即使已插入连接器,在通过 SoMove 使用 TeSys T DTM 或 HMI 输入正确的通讯参数之前,控制器和 PLC 之间的通讯也无法启动。

然后您可检查您的系统是否可正确通信。

Modbus 通信检查序列为:

步骤 1

LTMR 在正面,检查以下两个 LED:

  1. 故障预置

  2. PLC 通信

下图显示了带有两个 Modbus 通讯 LED 指示灯的 LTMR 的正面:

通信故障预置由一盏红色 LED (1) 指示。

如果红色预置 LED 指示灯为...

则...

LTMR 未处于通讯故障预置模式

LTMR 处于通讯故障预置模式

标记为 PLC 通信的 Modbus 通信状态由黄色 LED (2) 指示。

如果黄色 PLC 通信 LED 指示灯为...

则...

LTMR 未通信

闪烁

LTMR 正在交换帧(接收或发送)

步骤 2

如果产品应当通信,但是 LED 指示灯未亮起,请检查电缆与连接器,并纠正任何连接问题。

步骤 3

如果设备仍未通信,请通过以下项检查配置:

  • 带有 TeSys T DTMSoMove,或

  • HMI。

检测到的通讯中断可能是由于错误的地址、速度或校验位,或者不正确的 PLC 配置引起的。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?