Comprobación de la comunicación Modbus
Introducción
Configure en último lugar la función de red. Aunque los conectores estén conectados, la comunicación entre los controladores y el PLC no puede comenzar hasta que se hayan introducido los parámetros de comunicación correctos a través del software SoMove con el DTM de TeSys T o la HMI.
Luego, puede comprobar si el sistema se comunica correctamente.
Paso 1
En la cara frontal del controlador LTMR, compruebe los dos LED siguientes:
-
Retorno
-
PLC Comm
La recuperación, Fallback, de la comunicación se indica con un LED rojo (1).
|
Si el LED de recuperación rojo está... |
Entonces... |
|---|---|
|
Apagado |
El LTMR no está en modo de recuperación de la comunicación. |
|
Encendido |
El LTMR está en modo de recuperación de la comunicación. |
El estado de la comunicación Modbus, marcado como PLC Comm, se indica con un LED amarillo (2).
|
Si el LED de PLC Comm amarillo está... |
Entonces... |
|---|---|
|
Apagado |
el LTMR no se está comunicando |
|
Parpadeando |
el LTMR está intercambiando tramas (recibiendo o enviando) |
Paso 2
Si el producto está estableciendo comunicación pero los LED no se encienden, compruebe los cables y conectores y corrija los posibles problemas de conexión.
Paso 3
Si el producto sigue sin establecer comunicación, compruebe la configuración mediante:
-
SoMove con el DTM de TeSys T, o
-
la HMI.
La detección de la interrupción de la comunicación puede deberse a que la dirección, velocidad o paridad no son correctos, o a que el PLC no se ha configurado correctamente.