DOCA0130ES-03

Acerca de este libro

Alcance del documento

En esta guía se describe la versión del protocolo de la red ® Modbus del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR y del módulo de expansión LTME.

La finalidad de esta guía es:

  • Describir y explicar las funciones de supervisión, protección y control del controlador LTMR y del módulo de expansión LTME.

  • Proporcionar la información necesaria para implementar y respaldar una solución que se adapte lo mejor posible a los requisitos de su aplicación.

En la guía se describen las cuatro partes principales de una implementación satisfactoria del sistema:

  • Instalación del controlador LTMR y del módulo de expansión LTME

  • Puesta en marcha del controlador LTMR mediante el ajuste de los parámetros esenciales

  • Uso del controlador LTMR y del módulo de expansión LTME, con y sin otros dispositivos de interfaz hombre-máquina adicionales

  • Mantenimiento del controlador LTMR y del módulo de expansión LTME

Esta guía va dirigida a:

  • ingenieros de diseño

  • integradores de sistemas

  • operadores de sistemas

  • ingenieros de mantenimiento

Campo de aplicación

Esta guía es válida para los controladores LTMR Modbus. Algunas funciones están disponibles dependiendo de la versión del software del controlador.

Documentos relacionados

Título de la documentación

Descripción

Número de referencia

TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía de usuario

Es la guía del usuario principal que presenta la gama TeSys T completa y describe las principales funciones del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR y el módulo de expansión LTME.

DOCA0127EN

TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía de instalación

En esta guía se describe la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR y del módulo de expansión LTME.

DOCA0128EN

TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía de comunicación Ethernet

En esta guía se describe la versión del protocolo de red Ethernet del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR.

DOCA0129EN

TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía de comunicación Profibus DP

En esta guía se describe la versión del protocolo de red PROFIBUS-DP del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR.

DOCA0131EN

TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía de comunicación CANopen

En esta guía se describe la versión del protocolo de red CANopen del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR.

DOCA0132EN

TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía de comunicación DeviceNet

En esta guía se describe la versión del protocolo de red DeviceNet del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR.

DOCA0133EN

TeSys ® T LTM CU - Unidad de operador de control - Manual del usuario

En este manual se describe cómo instalar, configurar y usar la unidad de operador de control TeSys T LTMCU.

1639581EN

Pantallas compactas - Magelis XBT N/XBT R - Manual del usuario

En este manual se describen las características y la presentación de las unidades de visualización XBT N/XBT R.

1681029EN

TeSys T LTMR Ethernet/IP with a Third-Party PLC - Quick Start Guide

En esta guía se ofrece una única referencia para configurar y conectar el TeSys T y el controlador lógico programable (PLC) de Allen-Bradley.

DOCA0119EN

TeSys T LTMR Modbus - Controlador de gestión de motores - Guía de inicio rápido

En esta guía se utiliza un ejemplo de aplicación para describir los distintos pasos para instalar, configurar y utilizar rápidamente TeSys T para la red Modbus.

1639572EN

TeSys T LTMR Profibus DP - Controlador de gestión de motores - Guía de inicio rápido

En esta guía se utiliza un ejemplo de aplicación para describir los distintos pasos para instalar, configurar y utilizar rápidamente TeSys T para la red PROFIBUS-DP.

1639573EN

TeSys T LTMR CANopen - Controlador de gestión de motores - Guía de inicio rápido

En esta guía se utiliza un ejemplo de aplicación para describir los distintos pasos para instalar, configurar y utilizar rápidamente TeSys T para la red CANopen.

1639574EN

TeSys T LTMR DeviceNet - Controlador de gestión de motores - Guía de inicio rápido

En esta guía se utiliza un ejemplo de aplicación para describir los distintos pasos para instalar, configurar y utilizar rápidamente TeSys T para la red DeviceNet.

1639575EN

Compatibilidad electromagnética, directrices de instalación práctica

En esta guía se incluye información sobre la compatibilidad electromagnética.

DEG999EN

TeSys T LTMR•• - Hoja de instrucciones

En este documento se describe el montaje y la conexión del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR.

AAV7709901

TeSys T LTME•• - Hoja de instrucciones

En este documento se describe el montaje y la conexión del módulo de expansión TeSys T LTME.

AAV7950501

Terminales compactos Magelis XBT N/R/RT - Hoja de instrucciones

En este documento se describe el montaje y la conexión de las unidades de visualización Magelis XBT-N.

1681014

TeSys T LTM CU• - Hoja de instrucciones

En este documento se describe el montaje y la conexión de la unidad de control TeSys T LTMCU.

AAV6665701

TeSys T DTM para contenedor FDT - Ayuda en línea

En esta ayuda en línea se describe el TeSys T DTM y el editor de lógica personalizada integrado en el TeSys T DTM, que permite la personalización de las funciones de control del sistema de gestión de motores TeSys T.

1672614EN

TCSMCNAM3M002P Convertidor USB-RS485 - Guía de referencias rápidas

Esta guía de instrucciones describe el cable de configuración entre el ordenador y TeSys T: USB a RS485

BBV28000

Electrical Installation Guide (Wiki version)

El objetivo de la guía Electrical Installation Guide (y ahora Wiki) es ayudar a los diseñadores eléctricos y contratistas a diseñar instalaciones eléctricas de acuerdo con normas como IEC 60364 u otras normas pertinentes.

www.electrical-installation.org

Sitio oficial de Modbus

En este sitio se ofrece una descripción de Modbus y sus distintos productos.

www.modbus.org

Puede descargar estas publicaciones técnicas e información técnica adicional de nuestro sitio web www.se.com.

Aviso de marca registrada

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus filiales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?