DOCA0130ES-03

Control y supervisión simplificadas

Descripción general

A continuación se muestra un ejemplo de los registros principales que controlan y supervisan un Controlador de gestión de motores.

Registros Modbus para simplificar el funcionamiento

En la siguiente ilustración se proporciona información de configuración básica mediante los siguientes registros: configuración, control y supervisión (estado del sistema, mediciones, disparos y alarmas, acuse de recibo).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?