Características de la red Modbus
Descripción general
El documento "Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide" (Modbus sobre línea serie: guía de implementación y especificaciones), que se encuentra en www.modbus.org, define las características del protocolo Modbus sobre la línea serie. El controlador LTMR Modbus cumple esta especificación estándar.
Diagrama estándar de la red Modbus
El diagrama estándar corresponde a la especificación de Modbus publicada en el sitio web www.modbus.org y, concretamente, al diagrama de bus serie multipunto de dos hilos.
Características para la conexión al bus RS 485
El estándar RS-485 permite variantes de distintas características:
-
Polarización
-
Terminador de línea
-
Número de dispositivos secundarios
-
Longitud del bus
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Número máximo de estaciones (sin repetidor) |
32 estaciones (31 dispositivos secundarios) |
|
Tipo de cable principal |
Cable individual de par trenzado blindado, con una impedancia característica de 120 Ω, y al menos un tercer conductor |
|
Longitud de bus máxima |
1.000 m (3300 ft) a 19.200 baudios |
|
Longitud máxima de las derivaciones |
|
|
Polarización del bus |
Esta polarización se recomienda para el primario. No hay polarización en el terminal RS 485 del controlador LTMR. |
|
Terminador de línea |
Una resistencia de 120 Ω +/- 5% a ambos extremos del bus |
|
Polaridad común |
La polaridad común está conectada a la tierra de protección en al menos un punto del bus. |