Mapa de registros (Organización de variables de comunicación)
Introducción
Las variables de comunicación se muestran en tablas, en función del grupo (identificación, históricos o supervisión) al que pertenecen. Están asociadas con un controlador LTMR, que puede tener o no tener conectado un módulo de expansión LTME.
Grupos de variables de comunicación
Las variables de comunicación están agrupadas según los criterios siguientes:
|
Grupos de variables |
Registros |
|---|---|
|
Variables de identificación |
Entre 00 y 99 |
|
Variables históricas |
Entre 100 y 449 |
|
Variables de supervisión |
Entre 450 y 539 |
|
Variables de configuración |
Entre 540 y 699 |
|
Variables de comandos |
Entre 700 y 799 |
|
Variables de mapa de usuario |
Entre 800 y 999 |
|
Variables de lógica personalizada |
Entre 1200 y 1399 |
Estructura de la tabla
Las variables de comunicación se presentan en tablas de 4 columnas:
|
Columna 1 Registro (en formato decimal) |
Columna 2 Tipo de variable |
Columna 3 Nombre de la variable y acceso a través de solicitudes Modbus de solo lectura o de lectura/escritura |
Columna 4 Nota: Código para información adicional |
Nota
La columna Nota proporciona un código para información adicional.
Existen variables sin código para todas las configuraciones de hardware, y sin restricciones funcionales.
El código puede ser:
-
Numérico (1 a 9), para combinaciones específicas de hardware.
-
Alfabético (A a Z), para comportamientos específicos del sistema.
|
Si la nota es... |
Entonces la variable… |
|---|---|
|
1 |
Está disponible para la combinación LTMR + LTMEV40. |
|
2 |
Siempre está disponible pero con un valor equivalente a 0 si no se ha conectado un LTMEV40. |
|
3 - 9 |
No utilizado |
|
Si la nota es... |
Entonces... |
|---|---|
|
A |
La variable solo puede escribirse cuando el motor está apagado.* |
|
B |
La variable solo puede escribirse en modo de configuración (por ejemplo, características estáticas).* |
|
C |
La variable solo puede escribirse cuando no hay un disparo.* |
|
D - Z |
No utilizado |
Direcciones sin utilizar
Las direcciones sin utilizar se pueden clasificar en tres categorías:
-
No significativo, en las tablas de solo lectura, significa que debe ignorar el valor leído, tanto si es igual a 0 como si no.
-
Reservado, en las tablas de lectura/escritura, significa que debe escribir 0 en estas variables.
-
Prohibido, significa que las solicitudes de lectura o escritura se han rechazado, y que esas direcciones no son accesibles.