Variables de comandos
Variables de comandos
Las Variables de comandos se describen en la siguiente tabla:
|
Registro |
Tipo de variable |
Variables de lectura / escritura |
|
|---|---|---|---|
|
700 |
Palabra |
Registro disponible para escribir comandos de forma remota que se pueden procesar en una lógica personalizada específica. |
|
|
701-703 |
(Reservados) |
||
|
704 |
Palabra |
Registro de control 1 |
|
|
bit 0 Comando de marcha hacia delante del motor * |
|||
|
bit 1 Comando de marcha hacia atrás del motor* |
|||
|
bit 2 (Reservado) |
|||
|
bit 3 Comando de restablecimiento tras disparo |
|||
|
bit 4 (Reservado) |
|||
|
bit 5 Comando de comprobación automática |
|||
|
bit 6 Comando de baja velocidad del motor |
|||
|
bits 7-15 (Reservados) |
|||
|
705 |
Palabra |
Registro de control 2 |
|
|
bit 0 Comando borrar todo Borrar todos los parámetros, excepto:
|
|||
|
bit 1 Comando borrar históricos |
|||
|
bit 2 Comando borrar nivel de capacidad térmica |
|||
|
bit 3 Comando borrar configuración del controlador |
|||
|
bit 4 Comando borrar configuración de puerto de red |
|||
|
bits 5-15 (Reservados) |
|||
|
706-709 |
(Reservados) |
||
|
710-799 |
(Prohibido) |