Registerzuordnung (Organisation der Kommunikationsvariablen)
Einführung
Die Kommunikationsvariablen sind entsprechend der Gruppe, zu der sie gehören (z. B. Identifikation, Statistik oder Überwachung) in Tabellen zusammengefasst. Sie sind einem LTMR-Controller zugeordnet, der mit oder ohne LTME-Erweiterungsmodul betrieben wird.
Variablengruppen - Kommunikation
Die Kommunikationsvariablen sind gemäß den folgenden Kriterien in Gruppen zusammengefasst:
|
Variablengruppen |
Register |
|---|---|
|
Identifikationsvariablen |
00 bis 99 |
|
Statistikvariablen |
100 bis 449 |
|
Überwachungsvariablen |
450 bis 539 |
|
Konfigurationsvariablen |
540 bis 699 |
|
Befehlsvariablen |
700 bis 799 |
|
Anwenderspezifische Tabellenvariablen |
800 bis 999 |
|
Variablen der anwenderspezifischen Logik |
1200 bis 1399 |
Tabellenstruktur
Die Kommunikationsvariablen sind in 4-spaltigen Tabellen zusammengefasst:
|
Spalte 1 Register (im Dezimal-Format) |
Spalte 2 Variablentyp Datentypen |
Spalte 3 Variablenname und Zugriff über Modbus-Anforderungen für Lese- oder Lese-/Schreibzugriff |
Spalte 4 Hinweis: Code für zusätzliche Informationen |
Hinweis
Die Spalte „Hinweis“ enthält einen Code für zusätzliche Informationen.
Variablen ohne Code stehen für alle Hardware-Konfigurationen ohne Funktionseinschränkungen zur Verfügung.
Mögliche Formate des Codes:
-
Numerisch (1 bis 9) für spezifische Hardware-Kombinationen
-
Alphabetisch (A bis Z) für spezifische Systemverhaltensweisen
|
Lautet der Code… |
Dann… |
|---|---|
|
1 |
ist die Variable für die Kombination LTMR + LTMEV40 verfügbar |
|
2 |
ist die Variable immer verfügbar, aber mit einem Wert gleich 0, wenn kein LTMEV40 angeschlossen ist. |
|
3-9 |
Nicht verwendet |
|
Lautet der Code... |
Dann |
|---|---|
|
A |
kann ein Schreibzugriff auf die Variable nur bei abgeschaltetem Motor erfolgen* |
|
B |
kann ein Schreibzugriff auf die Variable nur im Konfigurationsmodus erfolgen (z. B. statische Merkmale)* |
|
C |
kann ein Schreibzugriff auf die Variable nur erfolgen, wenn keine Auslösung vorliegt.* |
|
D-Z |
Nicht verwendet |
Nicht verwendete Adressen
Bei nicht verwendeten Adressen werden Kategorien unterschieden:
-
Nicht signifikant in Tabellen mit schreibgeschützten Werten bedeutet, dass Sie den gelesenen Wert ignorieren sollten, egal ob er gleich 0 ist oder nicht.
-
Reserviert in Lese-/Schreibtabellen bedeutet, dass Sie in diese Variablen 0 schreiben müssen.
-
Unzulässig bedeutet, dass die Lese- oder Schreibanforderungen zurückgewiesen werden und diese Adressen in keiner Weise zugänglich sind.