寄存器映射(通讯变量组织)
简介
通讯变量按照所在分组(如:标识、统计或监控)在表中列出。它们与 LTMR 控制器相关,可能连接或不连接 LTME 扩展模块。
通讯变量组
通讯变量按照以下标准分组:
|
变量组 |
寄存器 |
|---|---|
|
标识变量 |
00 至 99 |
|
统计变量 |
100 至 449 |
|
监控变量 |
450 至 539 |
|
配置变量 |
540 至 699 |
|
命令变量 |
700 至 799 |
|
用户映射变量 |
800 至 999 |
|
定制逻辑变量 |
1200 至 1399 |
表结构
通讯变量在 4 列表中列出:
|
第 1 列 寄存器(以小数格式) |
第 2 列 变量类型 数据类型 |
第 3 列 变量名称与通过只读或读写 Modbus 请求进行的访问 |
第 4 列 注:用于附加信息的代码 |
备注
“注释”列提供用于附加信息的代码。
无代码变量可用于所有硬件配置,并且无功能限制。
此代码可为:
-
数字(1 到 9),用于特定硬件组合
-
字母(A 到 Z),用于特定系统行为。
未使用的地址
未使用的地址分为 3 种类别:
-
只读表中的无意义意味着您应当忽略读值(不论是否等于 0)。
-
读写表中的预留意味着您必须在这些变量中写下 0。
-
禁止意味着读/写请求遭拒,以及这些地址根本无法访问。