DOCA0256IT-01

Eccessiva protezione dell’orario di avvio

La tabella elenca i dati di protezione del tempo di avviamento eccessivo per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 7

0

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Impostazione della funzione

1 7

2

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

100

S

Ritardo

1 7

4

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 7

6

2

L/S

0,1

s

UINT16

0-60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 7 8 2

L/S

0,1

%IFLC*

UINT16

80-300
(incrementi di 1)

100

S

Soglia di esecuzione
1 7 10 4

L/S

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?