启动超时保护
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的启动超时保护数据。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
0 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
| 1 | 7 |
2 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
100 |
Y |
时间延迟 |
| 1 | 7 |
4 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
| 1 | 7 |
6 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
| 1 | 7 | 8 | 2 |
RW |
0.1 |
%IFLC* |
UINT16 |
80-300 |
100 |
Y |
运行阈值 |
| 1 | 7 | 10 | 4 |
RW |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |