DOCA0161FR-02

Disjoncteur (IEC 60947-2)

Appareil de commutation mécanique capable de générer, transporter et couper des courants dans des conditions normales de circuit, mais aussi de les générer et transporter pendant un temps spécifié et de les couper dans des conditions anormales de circuit spécifiées (comme les courts-circuits). Les disjoncteurs constituent une solution parfaite pour protéger les équipements contre les surcharges et les courts-circuits. Les disjoncteurs peuvent être adaptés pour l'isolation, comme c'est le cas pour les appareils TeSys Power - Giga.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.