DOCA0161FR-02

Contacteur (CEI 60947-1)

Appareil de commutation mécanique présentant une seule position de repos, à manoeuvre autre que manuelle, capable de générer, transporter et couper des courants dans des conditions normales de circuit (y compris les surcharges de service). Un contacteur répond aux situations d'ouverture et fermeture fréquentes de circuits dans des conditions de charge ou de légère surcharge. Il doit être combiné et coordonné avec un dispositif de protection contre les surcharges et les courts-circuits, par exemple un disjoncteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.