DOCA0161ES-02

Separaciones de seguridad

Cuando se instale un interruptor automático, deben mantenerse distancias mínimas (separaciones de seguridad) entre el dispositivo y los paneles, las barras o cualquier sistema de protección instalado en las cercanías. Estas distancias mínimas, que dependen del poder de corte último, se definen mediante las pruebas realizadas según la norma IEC 60947-2.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.