DOCA0161ES-02

Protección contra desequilibrio de fases (ANSI 46)

Introducción

Los desequilibrios de las corrientes de fase del motor producen calentamientos importantes y pares de frenado que pueden crear degradaciones prematuras del motor. Estos efectos se amplifican durante el arranque: la protección debe ser casi inmediata.

Descripción

La protección contra desequilibrio de fases:

  • Calcula los desequilibrios en la corriente para cada fase, en relación con la corriente media, expresados en forma de porcentaje:

  • Compara el valor del desequilibrio en corriente máximo con el disparo de protección Iunbal.

El siguiente diagrama muestra un desequilibrio positivo máximo en la fase 2:

Si el valor máximo de desequilibrio de corriente es superior al umbral de disparo Iunbal de protección contra desequilibrio de fases, se activa la temporización tunbal.

La protección contra desequilibrio de fases no se puede desactivar.

La protección contra desequilibrio de fases se activa durante el régimen de arranque y en régimen permanente.

Principio de funcionamiento

  • La protección contra el desequilibrio (o pérdida) de fase se dispara si, durante una temporización lunbal fija, el desequilibrio en corriente sobrepasa el 30 % del disparo tunbal fijo. La temporización tumbal varía según las condiciones de funcionamiento del motor:

    • Fase de arranque: tunbal = 0,7 s

    • Fase de régimen permanente: tunbal = 4 s

    La pérdida de fase constituye un caso extremo de desequilibrio de fases y produce un disparo en las mismas condiciones.

1M Corriente del motor

1D Desequilibrio máximo de las corrientes de fase del motor

2A Supervisión mediante la protección contra desequilibrio de fases en régimen de arranque

Blanco: No activo

Verde: Activo

En régimen de arranque:

  • A: Activación de la fase de arranque.

  • B: Activación del retardo de la protección en cuanto se supera el disparo.

  • C: Protección disparada al final del retardo fijo de 0,7 s.

1M Corriente del motor

1D Desequilibrio máximo de las corrientes de fase del motor

2B Supervisión mediante la protección contra desequilibrio de fases en régimen permanente

Blanco: No activo

Verde: Activo

En régimen permanente:

  • A: Activación de la fase de régimen permanente.

  • B: Activación del retardo de la protección en cuanto se supera el disparo.

  • C: Protección disparada al final del retardo fijo de 4 s.

  • La protección contra desequilibrio de fases no se dispara si el desequilibrio de corriente desciende por debajo del umbral de disparo Iunbal antes del final del retardo tunbal fijo.

1M Corriente del motor

1D Desequilibrio máximo de las corrientes de fase del motor

2B Supervisión mediante la protección contra desequilibrio de fases en régimen permanente

Blanco: No activo

Verde: Activo

  • A: Activación de la fase de régimen permanente.

  • B: Activación del retardo de la protección en cuanto se supera el disparo.

  • D: El retardo se restablece.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.