DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Uso del dispositivo

Mediante el uso del panel de control de la cámara IP, podrá ver un vídeo en directo del interior en la pantalla de visualización, y en él se incluyen las siguientes funciones:
SUGERENCIA: El LED parpadea en verde en el dispositivo, lo que indica que la cámara IP está en uso.

Activa el audio del vídeo en directo

Convierte el vídeo en pantalla completa

Mueve la cámara en cuatro direcciones (arriba, abajo, derecha e izquierda)

Toma una captura de pantalla de la vista en directo

Le permite comunicarse con una persona que se encuentre próxima al dispositivo

Graba la vista en directo

NOTA:
  • Para ver la captura de pantalla o la grabación guardadas, pulse > Album.

  • Para ver los mensajes de notificación o alarma, pulse > Mensaje.

  • Para revisar las grabaciones mediante el uso de la función de reproducción, consulte la sección Reproducción.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?