DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Ajuste de la alarma de detección

La función de detección de movimiento permite a la cámara IP detectar movimiento en el área de vigilancia y mostrar notificaciones en la aplicación Wiser.

Siga los pasos para activar la detección de movimiento:

  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.

  2. Puntee y puntee Settings > Motion Detection.

  3. Toque el interruptor de palanca (A) para encender las Alertas de Detección de Movimiento.

Nivel de sensibilidad de la alarma

Con la aplicación Wiser, puede ajustar el nivel de sensibilidad de su detector de movimiento.

Pulse Nivel de sensibilidad de la alarma (B) y seleccione uno de los siguientes niveles:

- Baja

- Media

- Alta

NOTA: El alto nivel de sensibilidad detecta el menor movimiento y activa una alarma.

Seguimiento del movimiento

La función de seguimiento del movimiento permite a la cámara IP detectar el movimiento y moverla automáticamente en la dirección de este.

Toque el interruptor (C) para activar el seguimiento del movimiento.

NOTA: La cámara solo se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?