DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Acerca del dispositivo

La Camara IP Interior Wiser (en lo sucesivo, denominada cámara IP) es un dispositivo que funciona mediante Wi-Fi® que se utiliza para vigilar las zonas vulnerables de su hogar. Puede instalar la cámara IP en todas posiciones, por ejemplo, en el techo o simplemente colocarla sobre una mesa. La cámara IP puede activarse mediante otros dispositivos Wiser.

Ventajas de utilizar una cámara IP:

  • Aumenta su seguridad general

  • Grabación en alta resolución

  • Proporciona una vista de 340° de los alrededores

  • Visión nocturna por infrarrojos que permite grabar con iluminación escasa

NOTA: Los usuarios son los únicos responsables del cumplimiento de las leyes de privacidad vigentes (p. ej., el artículo 5 del RGPD). Los usuarios deben asegurarse de que se asumen las garantías para evitar el uso indebido del equipo a efectos de vigilancia o con fines totalmente diferentes e inesperados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?