DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Configurar a IR visão noturna

Os LED infravermelhos na câmara permitem-lhe ver e gravar um vídeo/uma imagem a preto e branco no escuro com nitidez.
Siga os passos para configurar a IR visão noturna:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.
  2. Toque e toque em Definições > visão noturna IV.
  3. Selecione qualquer uma das seguintes opções:
    • Auto - Liga/desliga automaticamente quando a luz ambiente está abaixo/acima de um determinado limite do nível lux
    • Desligado - Desliga a IR visão noturna de forma permanente
    • Ligado - Liga a IR visão noturna de forma permanente

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.