DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades (tal como uma noite de cinema).
Siga os passos para criar um momento:
  1. Na página Inicial, toque em .
  2. Aceda a Momento > ícone + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome do momento (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de capa que melhor representa o seu momento tocando .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para abrir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as ações seguintes (C):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende num momento.
    • Selecionar Automatização - Permite selecionar a automatização que pretende ativar ou desativar Para obter mais informações, consulte Automação .
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando

  6. Toque em Executar o dispositivo > Câmara IP exterior para selecionar uma ou todas as funções a adicionar ao momento:
    • Modo Privado - Ligar/desligar o modo privado (D)
    • Gravar Interrutor - Ligar/desligar a gravação (E)
    • Modo de gravação - Selecionar o tipo de gravação (F)
    • Interrutor da Área de Privacidade - Ativar/Desativar a zona de privacidade (G)

  7. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?