DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Utilizar o dispositivo

O painel de controlo da Câmara IP permite ver vídeo em tempo real do exterior no ecrã de visualização e inclui as seguintes funcionalidades:
Ativa o áudio do vídeo em tempo real
Passa o vídeo para ecrã inteiro
Obtém uma captura de ecrã da visualização em tempo real
Permite-lhe comunicar com uma pessoa perto do dispositivo
Grava a visualização em tempo real
Ativa a deteção de movimento
Ativa o modo privado
Ver as imagens ou os vídeos armazenados
NOTA:
  • Para ver as mensagens de notificação/alarme, toque em > Mensagem.

  • Para rever as gravações utilizando a funcionalidade de reprodução, consulte Reprodução.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?