DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Laitehistorian tarkastaminen

Wiser-sovelluksen avulla voit valvoa savuntunnistusta avaamalla laitteen historian.
Näet laitteen historian:
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Palovaroitin.
  2. Napsauta laitteen ohjauspaneelisivulla Historia-kohtaa.
  3. Historia-sivulla näkyy havaitun hälytyksen päivämäärä, aika ja tyyppi.

    HUOMAUTUS: Historia tukee rekisterin tarkistamista enintään 7 päivän ajan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?