DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Huolto ja puhdistus

Kuukausitarkastus on suositeltavaa auttaa varmistamaan, että laite on pöly, lika, ja hyönteinen vapaa. Laite voidaan imuroida (erittäin suositeltavaa) tai harjata pehmeällä harjalla kerääntyneen pölyn, lian tai keittiörasvan poistamiseksi. Levitä pieni määrä hyönteisten pinta-spray kankaalle ja pyyhi laitteen (laitteiden) ympärillä 3-6 kuukauden välein hyönteisten sisäänpääsyn lieventämiseksi.

TÄRKEÄ:
  1. Testaa laite aina puhdistuksen jälkeen, katso lisätietoja laitteen testauksesta.

  2. Lisätietoja laitteen asentamisesta on asennusohjeissa.


HUOMAUTUS
LAITTEEN HUOLTO-OHJEET
  • Testaa laite säännöllisesti varmistaaksesi, että sen toiminta ja paristo ovat hyvässä kunnossa.
  • Vaihda laite 10 vuoden kuluttua valmistuspäivästä.
  • Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa sitä itse. Sisällä ei ole huollettavia osia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?