DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Tietoja laitteesta

Wiser- Wiser-savuhälytys - Akku (laite) käyttää valosähköistä tunnistinta tulipalon aiheuttaman savun havaitsemiseen. Se sisältää myös lämpötilatunnistimen, joka havaitsee lämpötilan nopean nousun aiheuttaman lämmön. Kun laite on yhdistetty Wiser -järjestelmään, se lähettää ilmoitukset ELKO-sovelluksen kautta.

Käyttölaitteet

  1. Tila-LED (kullanruskea, vihreä ja punainen LED)

  2. Valmiustilan LED-valo (punainen LED)

  3. Testi-/vaiennus-painike

  4. Virtakytkin

  5. Asetus/palautus-painike

Asennuspaikka

  • Palovaroitin voidaan asentaa tasaiseen/kaltevaan kattoon tai seinälle.

  • Älä asenna palovaroittimia ikkunoiden, ovien tai kanavien lähelle.

  • Vältä maalia, tarroja tai muita koristeita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?